This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DNP010/DNP012/DNP012A

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597093/dnp010-dnp012-dnp012a

主题中讨论的其他器件:bq27541

大家好,我们打算维修一些开关电源,发现一些 TI 控制器芯片找不到任何数据,您能帮我解决这个问题吗?

PN 为:DNP010/DNP012/DNP012A (所有 SOP16类型)

如果没有引脚对引脚兼容性、请也欢迎使用。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

     我找不到有关这些 DNP 系列控制器的任何信息。  您能否提供有关其中一个器件的更多信息、或许是原理图和顶部图片?

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝尔纳多  

    您确定为 DNP01x 的器件是否为 DCP01x?  这更有意义、因为我们有具有此名称的电源模块。  请查看、发送图片等  如果确实是这种情况、DCP01x 产品文件夹页面位于 TI 网站上、可供您使用。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

     您是否能够验证器件上的器件型号是否正确?  已经有几天了、我想知道我们是否已经解决了这个问题;请提供建议。

    ~Leonardo   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonardo、您好、感谢您的关注。 我无法解决、因为找不到有关此 IC 的任何数据或引脚。

    显然是 TI 用于隔离式开关电源的绿色 PWM 控制器。

    它来自 Sony 电源。

    我附上芯片的照片。

    谢谢、此致、

    贝尔纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

     我们在识别这些器件时遇到了一些困难。  请发送其他两个设备的类似图片。  我们已经找到了可能的 TPS351x 系列监控器 、或 bq27541 BGP、但从您的描述中看、这两种说法都不合适。  我们将看到、我们是否可以使用其他两个器件上的信息进一步优化这一点。

     仅供我参考、您为什么需要此信息?  维修设备?  重新设计?  只是好奇?  我假设您没有原理图、是这样吗?

    ~Leonard  

     。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    我打算维修一个单元、但没有原理图、因此需要引脚排列和功能说明。

    我附加了另一个芯片的动态照片。

    此致、

    贝尔纳多。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

     这些 IC 似乎是为索尼定制的、因此、它们将是根据保密协议定制的。  因此、即使我知道相应的器件型号是什么、由于机密性、我也不会将该信息传达给您或任何其他人。  

    我的建议是尝试从 Sony 获得原理图、或者您甚至可以从授权的 Sony 维修中心找到原理图。  产品名称和型号是什么?

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leonard、您好、这些芯片被用于许多型号的 PS3游戏机电源。

    能不能帮我从索尼那里得到一些原理图?

    无论如何、感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

     我对这些设计没有任何特殊的访问权限、但是、快速搜索显示了数十种原理图、例如 :http://electronicshelponline.blogspot.com/2013/08/sony-playstation-3-schematic-diagram.html#!/2013/08/sony-playstation-3-schematic-diagram.html  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Leonardo!

    此致、

    贝尔纳多。