This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:如何为 EN 引脚设置两个外部电阻器

Guru**** 2573855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601648/tps54240-how-to-set-the-two-external-resistors-for-en-pin

器件型号:TPS54240

TPS54240数据表第15页的公式2和3

R1=(Vstart-Vstop)/Ihys

R2=Vena/(Vstart-Vena)/R1+I1)

问题1:

什么是 Vstart、Vstop 和 Vena?

问题2:

如果我想设计一个输入电压为37V~40V、输出电压为34V 1A 的电源应用、 如何为 EN 引脚设置两个外部电阻器?

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    如果需要修改 UVLO 电压、可提供您询问的公式来计算值。
    VSTART:将输出调节为设定值的1%所需的输入电压
    Vstop:输入电压、其中输出从稳压设定点下降5%或器件停止开关

    对于上述特定情况、可以使用许多电阻器组合。
    需要牢记的主要是 EN 引脚上所需的最小电压应为>1.15V、最大电压应为<5V。
    对于 Ven~1.5V 的最小输入电压、满足 Vin 要求的电阻器组合之一可能是 RtoP=105k/Rbot =4.4k。

    但愿这对您有所帮助。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您希望部件开始工作(Vstart)和停止工作(Vstop)时、Vstart 和 Vstop 是所需的 Vin 阈值

    VENA 是使能阈值电压、您可以从电气特性表中找到该电压。

    要设置 EN 引脚电阻器、您应选择您需要先打开并关闭 Vin 电压。

    -杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设置 RtoP=105k/Rbot =4.4k、但 TPS54240关闭、然后设置 RtoP=24k/Rbot =3k。 TPS54240开启、EN=1.9v。 为什么? 图示如下‧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于您的应用、输入电压为37~40V。 因此、您可以设置 Vstart=36V、 Vstop=35V。 这意味着当输入电压大于36V 时、IC 打开、当输入电压低于35V 时、IC 关闭。

    所以  

    R1=(Vstart-Vstop)/Ihys = 1/2.9uA = 344K

    R2=Vena/((Vstart-Vena)/R1+I1)=1.25/((36-1.25)/344K+0.9uA)=12.26K

     顺便说一下,Vena 的典型值为1.25V,min=1.15V,max=1.36V,因此如果您希望 Vin 打开 和  Vin 打开 更精确,则需要知道 Vena 的 IC 值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试 R1=300k、R2=15k、但 EN 引脚仅为0.7V。 为什么?

    它与 Q20相关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 Vin? 您可以在 引脚4处于高电平(PNP 打开)时测试引脚1和引脚2之间的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN=36V

    Q20使能(引脚4处于高电平)

    引脚2 =引脚1 = EN = 0.7V

    然后 我设置 RtoP=24k/Rbot =3k。  TPS54240 开启、EN=1.9v。 为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开分压电阻器和 EN 引脚、然后上电以查看 Q20引脚1的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我找到 了问题的解决方案。 分压电阻器必须包含 Q20的内部电阻器。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是我希望您测试 Q20电阻器的原因。