Other Parts Discussed in Thread: TPS54240
TPS54240数据表第15页的公式2和3
R1=(Vstart-Vstop)/Ihys
R2=Vena/(Vstart-Vena)/R1+I1)
问题1:
什么是 Vstart、Vstop 和 Vena?
问题2:
如果我想设计一个输入电压为37V~40V、输出电压为34V 1A 的电源应用、 如何为 EN 引脚设置两个外部电阻器?
Peter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
对于您的应用、输入电压为37~40V。 因此、您可以设置 Vstart=36V、 Vstop=35V。 这意味着当输入电压大于36V 时、IC 打开、当输入电压低于35V 时、IC 关闭。
所以
R1=(Vstart-Vstop)/Ihys = 1/2.9uA = 344K
R2=Vena/((Vstart-Vena)/R1+I1)=1.25/((36-1.25)/344K+0.9uA)=12.26K
顺便说一下,Vena 的典型值为1.25V,min=1.15V,max=1.36V,因此如果您希望 Vin 打开 和 Vin 打开 更精确,则需要知道 Vena 的 IC 值。
谢谢!