This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:支持浮动或0V 输入?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2115, TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598624/tps2115a-is-a-floating-or-0v-input-supported

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件: TPS2115TPS2113A

您好!

我们希望在设计中使用 TPS2115A。
电源多路复用器将用作 OR-ed 二极管电路的替代方案、以通过 USB 或外部5V 辅助电源实现板电源。 该电路板采用 LP38692SD-3.3稳压器、可生成电路板逻辑所需的3.3V 电压。
目前、我不确定该器件是否是最佳选择。 二极管解决方案无法使用、因为考虑到电缆压降、上行/下行压降和 VBUS 容差、USB 电压可能会降至3.9V。 如果考虑二极管的压降和 LP38692SD-3.3/NOPB 的下拉电压(高达1V)、则电路板在最坏情况下无法正常运行。

可能会发生一个电源输入(USB 或5V 辅助)根本未连接的情况。 这意味着 TPS2115A 上的一个输入为0V。 数据表在引脚说明中指出、输入电压需要高于输入上的 UVLO。 嗯、我们不能遵守这一要求。 尽管如此、一个输入至少为3.9V、因此可为 TPS2115A 供电。
您是否认为这将毫无问题地工作?
当我们切换到(浮动、0V)输入(另一个输入仍然大于3.9V)时、输出将发生什么情况?

反向泄漏电流和交叉导电又如何? 当一个输入连接到 USB 时、必须确保在所有情况下、当从 IN1 (USB)切换到 IN2 (5V 辅助)时、没有电流反馈到 VBUS 中、反之亦然。 是否确保了、如果输出端没有负载电容、输出电压将很快降至0V? 如果您在 TPS2115A 的数据表中看到它不清楚、但在 TPS2115数据表中的图4中(应该与 A 版本相似)、似乎电压没有完全下降至0V。

建议在新设计 TPS2115或 TPS2115A 中使用哪种器件?

此致、
Thomas




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    只需为一个输入供电>2.8V、因此如果另一个电源降至0V、则可以。 如果您正在寻找能够自动选择最高输入电压为输出供电的解决方案、那么 TPS2113A 是一个不错的选择。

    当器件在两个通道之间切换时、两个 FET 从未导通、因此电流永远不会从一个电源流向另一个电源。 虽然这是一种安全的电源开关方式、但它确实会使输出在很短的时间内保持断电状态。 如果没有输出电容、则除非负载非常轻、否则两个器件都很难在这段时间内防止电压下降。

    此外、在 TPS2115和 TPS2115A 之间进行选择时、建议使用 TPS2115A。 有关差异的更多信息、请参阅以下 E2E 帖子: e2e.ti.com/.../26895

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alek!

    感谢您的意见!!!

    TPS2113A 和 TPS2115A 之间的相关差异在哪里? 两者都可以选择最高输入电压源。 除了真值表外、它们应该几乎相同。 TPS2115A 至少在我们的当地经销商处比 TPS2113A 便宜20%。

    此致、

    Theomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    TPS2115A 具有两个使能引脚(D0和 D1)、可将器件配置为手动或自动切换。 当其中一个电源大于另一个电源时、会自动切换。

    TPS2113A 只有一个使能端、而不是第二个使能端、它有一个感测引脚、可配置该引脚以选择 IN1电压阈值、其中器件从 IN1切换到 IN2。

    如果 TPS2115A 的逻辑适用于您的应用、并且不需要 SENSE 引脚、则任一器件都可以工作。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同时购买了 TPS2115A EVM-581、但仍有问题。

    数据表中的 tPLH2和 tPHL2是什么? 此参数是否与转换时间 tr 相矛盾?

    为什么从 IN1到 IN2的转换比从 IN2到 IN1的转换快得多? 因此、并非所有输入电压都是如此、请参阅下面的测量值。

    我的设置:
    -未安装 J4、J3、J1 ->评估板配置为手动切换
    - J2配置为 D1处的1k 下拉电阻、因为未安装 J4、J2不用作分压器。
    - D1 (TP3)连接到一个按钮,该按钮连接到 IN1 -->,用于在 IN1和 IN2之间切换
    - J8、J7、J6未安装、输出上仅10µF μ A
    -评估板的输出连接到 LP38692SDK 3.3V 评估板(附加的10uF 输入电容器)、负载为8R (~400mA)

    上述测试点对 http://www.ti.com/lit/ug/sluu409/sluu409.pdf 的引用

    黄色:TP3、D1输入
    绿色:TP7、IN2电压
    蓝色:TP2、TPS2115A 的输出电压
    红色:STAT 引脚

    图1:
    IN1和 IN2上的输入电压几乎相同。 IN2上的压降很小、因为用于连接电源的电缆很小。 从 IN1切换到 IN2的速度非常快、大约为50µs μ s。

    图2:
    IN1和 IN2上的输入电压几乎相同。 从 IN2切换到 IN1的速度非常快、大约为50µs μ s。 但 STAT µs 在一些 μ s 后发生变化。 然而、即使在图1中、STAT 转换与 OUT 转换同步、也不应该是一个大问题。


    图3:
    输入电压 IN1比 IN2大约800mV。 从 IN1切换到 IN2需要近3ms。 这由蓝色和红色信号表示。 为什么这种情况下的过渡如此长???

    图4:
    输入电压 IN1比 IN2大约800mV。 从 IN2切换到 IN1需要几100µs μ s。

    图5:
    输入电压 IN1比 IN2低大约800mV (因此与图3和4相反)。 从 IN1切换到 IN2只需 µs 几 μ s。

    图6:
    输入电压 IN1比 IN2低大约800mV (因此与图3和4相反)。 从 IN1切换到 IN2大约需要几 ms、如蓝色信号中所示。 但是 STAT 信号会立即改变。 比较图片3... 为什么 STAT 信号的瞬变之间存在如此大的差异?

    在进行所有这些测量时、什么是 tPLH2和 tPHL2? 我不明白。 如果 IN1和 IN2不相等、这是否唯一相关? 为什么从 IN1切换到 IN2比从 IN2切换到 IN1慢得多?

    为什么所有这些都相关...
    想象一下以下情况:电子设备应由两个不同的电源供电、这两个电源可由外部5V 电源供电、也可通过 USB 供电。 外部电源连接到 IN1。 USB VBUS 连接到 IN2。 如果连接了两个电源、则电路板由 IN1 (外部电源)供电。 如果我断开外部电源、会发生 IN1到 IN2的转换。 由于此转换需要几毫秒的时间,因此输出会下降几伏,因为我无法添加1F;-) -->电路板会复位。
    目前、我尝试弄清这种情况的发生原因。 D1直接连接到 IN1、具有1k 下拉电阻。 因此、如果外部电源断开且输入电压 IN1下降、D1的电压也会下降、直到 D1降至输入低电平以下且 TPS2115A 切换到 IN2。 遗憾的是、转换需要几 ms。
    您是否认为问题是当前的 D1连接? 是否应使用开关 D1的低压检测器?

    我也在自动模式下做了一些测试。 如果 IN1和 IN2几乎相同、则输出会振铃、并且上面有大纹波。


    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    时序如图1所示、t_PLH2和 t_PHL2可被视为"延迟时间"、而 t_R 是输出首次出现时的"上升时间"。 每个通道的总导通时间为 t_PLH 值+上升时间值。 t_t 参数是器件从一个电源转换到另一个电源时的上升时间、在电源之间切换时未考虑 t_PLH 值。

    从 IN1到 IN2的转换比从 IN2到 IN1的转换快得多、因为 IN2应该是备用电源、IN1是优先级。 例如、如果 USB 电缆是您的优先电源、备用电池是您的辅助电源、那么您会希望 USB 电源断开后、从 USB 到电池的转换速度更快。 由于电池处于一段时间内、因此在重新连接 USB 电源时没有浪涌电流过渡回 USB 电源。

    在所有这些转换期间、输出是否会在切换前下降到低电平并保持低电平毫秒? 当器件在 IN1和 IN2之间切换时、如果输出电压大于 IN2、则在输出低于 IN2之前器件不会导通。 这可能是 IN1>IN2情况切换时间如此长、器件等待输出低于 IN2且 t_PHL1值处于 ms 范围内的原因。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius