This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:何时切换到 CV 环路?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598215/bq25120-when-does-it-switch-to-cv-loop

器件型号:BQ25120

您好!

我使用 BQ25120作为器件的电源管理内核。 我的印象是、当电池电压达到稳定的电池电压时、它从恒定电流切换到恒定电压环路、在我的情况下为4.1V。 但我注意 到、当电压明显低于4.1V (例如约3.9V)时、电流开始从 FAST_CHART_CONTROL 寄存器中设置的值(在我的示例中为60mA)下降。 它是如何工作的? 我将 INLIM 电流设置为250mA 并禁用计时器。 我还监控了状态寄存器、没有故障、VINDPM_STAT 始终为零、并且显示正在充电。 例如 、本教程中的图形显示、当电池电压等于电池稳压电压时、CV 曲线将进行控制。

关于这个问题的另一个问题。 如果从 CC 变为 CV 取决于电池电压、那么芯片如何感测此电池电压? 它是否是 VOLTGE_Based 电池监控寄存器(地址0x0A)的输出? 是在连接充电器的情况下测量的吗?

Vala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vala、

    我想知道动态电源路径管理(DPPM)是否会产生影响、或者可能会出现热情况。

    您的输入电压是多少? 您是否在 PMID 和/或 SYS 上连接了负载?

    您是否正在使用温度传感器? 如果不是、TS 连接到什么?


    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    感谢您的回答。 我一直在尝试确认这个问题一直在发生。 是的、它始终会发生。 尤其在电池几乎为空时、这一点很明显。 尽管我已将 CC 电流设置为60mA、但电池路径中的万用表测量的充电电流从25mA 开始。 因此、充电过程比预期的要早结束。

    我还通过设置 VIN_DPM_AND_TIMERS 寄存器中的第7位来禁用 VIN_DPM、我认为这适用于动态电源路径管理。 但问题仍然相同。

    我的输入电压由 USB 提供。 我有一个 FTDI UART 转 USB 转换器、在其 EEPROM 设置中、我已将最大允许电流设置为300mA。 因此、我认为 USB 应该能够提供电流。

    此外、我的系统消耗的电流不应超过10mA。 假设为50mA (我认为这种情况永远不会发生)。 关于温度传感器、没有、我没有温度传感器、TS 连接到 VIN。

    您知道我的问题的答案吗?
    1-当电池电压等于稳压电压时,系统配置是否应从 CC 更改为 CV?
    如果是、
    2- VOLTGE_Based 电池监控寄存器中的值是否用于从 CC 切换到 CV?
    3 -芯片是否考虑了连接充电器时的电池电压? 或者它有一种内部方法来断开充电器并测量电池?

    Vala
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一个数字示例、当我注意到状态寄存器中的充电完成标志已设置时、我刚刚在断开充电器的情况下测量了电池电压。 电压为3.85V (稳压电压为4.1V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vala、

    要回答您的问题:

    1 -一旦电池电压达到 VBATREG 设置、系统配置就应从 CC 转移到 CV。
    2-基于 VOLTGE_Based 电池监控器用于监控电池的放电,因此该设置不应影响充电。
    3 -芯片使用内部比较器系统来监控电池的电压电平、读取时不会断开电池。

    您使用的是什么电池?

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Joe 的解释。 我使用的电池是120mAh 锂离子电池。 不幸的是,从中国来,没有更多的信息。 我将使用其他电池进行更多测试。 我还会将电流测量设置移至 USB 侧(VIN)、而不是将其置于电池路径中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vala、

    您是否正在使用 TI bq25120评估模块? 或者这是否在您自己的电路板上?

    您是否能够共享仅显示 bq25120和周围组件的原理图?

    -Joe