This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A-3.3的输出电容器

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604179/output-capacitor-of-tl1963a-3-3

主题中讨论的其他器件:TL1963A

我对 TL1963A-3.3的输出电容器有疑问。

数据表第17页 的图31。 、TL1963A-2.5的输出电容为10µF μ F。

当我们使用 TL1963A-3.3时、输出电容器是10µF μ F 吗?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    是的 TL1963A 系列的所有版本都需要最小10uF 的输出电容器。 下面是 PDS 中输出电容器部分的一个部分、其中介绍了电容器值和 ESR 要求。  

    -Kyle