This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:空载时的电流消耗和发热问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596398/lm25118-current-consumption-and-heating-issue-at-no-load

主题中讨论的其他器件:LM25118

你(们)好

我 的客户使用 LM25118进行设计并测试了电路板。

在空载时、电路板的电流消耗为40mA、LM25118有点热。

这种电流消耗是正常的?  

请查看随附的原理图、并告诉我无负载电流消耗以及如何降低。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS Jung、

    输入电压是多少? 如果该电压为高电平、则 VCC 轨的内部 LDO 将消耗一些功率。 您能否提供更易阅读的原理图? 由于没有连接线的点、因此很难判断一切是如何连接的。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我附加了清晰的 sch 图像。

    输入 (OPT_VCC_SYSTEM):19V ~ 30V

    输出(opt_+24V) :24Vdc / 3Adc

    e2e.ti.com/.../SCH1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS、

    当您说电路板的电流为40mA 时、您是否在谈论 LM25118的 VIN 引脚或标有 OPT_VCC_System 的节点? 如果您在后者进行测量、请记住 UVLO 电阻分压器和 FB 电阻分压器将消耗一些电流。

    此外、您测量的 LM25118的温度是多少?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 VIN 为 OPT_VCC_SYSTEM、这是19V~28V。
    当输出为空载时、VIN 侧的电流消耗约为40mA。
    数据表和 Webench 中建议使用 UVLO 和 FB 分压电阻器值。

    我不知道确切的温度、但当手指触摸芯片时、感觉很热。 因为28V x 40mA = 1.12W。
    正如我所知、当 VCCx=0时、在数据表7页的电气特性中、VIN 工作电流为4.5mA。

    空载时的40mA 是正常电流? 是因为 UVLO 和 FB 电阻器?

    请帮帮我。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SS、

    如您所述、当器件在没有外部 VCC 的情况下运行时、IC 通常会拉取4.5mA。 在内部、LDO 将消耗最多的功率、在空载时、这将非常小。 请确保您仅测量 VIN 引脚上的电流。

    谢谢、

    Garrett