This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:设计要求问题

Guru**** 2573735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596049/lm5121-design-requirements-question

器件型号:LM5121

对于技术规格页33 8.2.1设计要求,所有参数都为计算的典型值9V,如果 CMTR 典型值技术规格为6V,则为所有参数计算的典型值为6V,计算规则可以支持输入电压3~12V,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我认为是这样。 重要规格为3V Vin (min)
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对于升压电路、峰值电流出现在 Vin-min、那么您的输入电压是否在某个范围内、请使用 Vin-min

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    您是指要计算的典型值为3V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vental、
    您是指要计算的典型值为3V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    正如 Eric 提到的、3V 是您要在计算中使用的值。 这是因为升压直流/直流转换器中的最坏情况是 VIN 处于其最小和最大负载电流时。 在此处执行计算应允许器件在所有其他工作点工作。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett
    为什么参考设计使用典型值9V 进行计算、
    为什么不使用最小输入电压3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    电感值的计算可通过任一输入电压值来完成。 使用最小值确保您选择的电感器在满负载时不会饱和。 如果使用典型值、则电感器针对正常工作点进行了优化、但需要检查所选电感器以确保其不会在最小 VIN 时饱和。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    对于频率补偿,正确的做法是使用典型值9V 或最小输入电压来计算?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

           我认为您需要为 VIN 使用9V 电压。

    Garrett、Eric、

             您会确认这一点吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    请使用最小输入电压来计算补偿值。 这是因为最小输入电压是最坏情况下的工作条件。

    谢谢、

    Garrett