Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25896, BQ25895M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24040、 BQ25896、 BQ25895M支持路径:/Product/Help、带器件选择/为我的设计供电
我目前正在使用低投射 BQ24040为250 mAh 电池充电。
但是、软件希望能够读取电池电压。
有人可以推荐低成本选项吗? 我在中使用了 BQ25896
不同的设计、但对于这个设计来说太贵了。