This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用单节锂电池充电器

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25896, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603542/need-single-lithium-cell-charger-recommendation

主题中讨论的其他器件:BQ24040BQ25896BQ25895M

支持路径:/Product/Help、带器件选择/为我的设计供电

我目前正在使用低投射 BQ24040为250 mAh 电池充电。

但是、软件希望能够读取电池电压。  

有人可以推荐低成本选项吗? 我在中使用了 BQ25896  

不同的设计、但对于这个设计来说太贵了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    看看 bq25895M。 不确定您要寻找的价格范围、但我相信这是我们具有集成 ADC 的成本最低的充电器。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel、

    实际上、Digi-Key 的 BQ25895M 单位成本为3.44美元、... 有点贵…… 但我找到了 BQ24259RGET (2.52美元)。
    顺便说一下、为什么真正需要输入信号 PSEL? 区分获取功率非常重要
    USB 主机与适配器?

    谢谢!

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    PSEL 引脚适用于不需要 USB 端口检测(包含在具有 D+/D-检测功能的器件上)的客户。  

    通过使用此 PSEL 引脚、可能使用 USB PHY 的客户可以从三个输入电流限制中选择一个。

    根据您的应用、您可以选择不将其与 USB PHY 配对、而是将引脚上拉至高电平或低电平、以便在启动时确定输入电流限制。 根据 PSEL 和 OTG 引脚、三个可选输入电流限制分别为100mA、500mA 和3A。  

    此致、

    Joel H