This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:预充电电流钳位

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603863/bq25700a-pre-charge-current-clamp

器件型号:BQ25700A

大家好、

数据表显示了以下有关"预充电电流钳位"的信息。



我相信上面的三个值不依赖于 ChargeCurrent()(=14h)寄存器。
我的理解是否正确?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果0x14H 寄存器电流低于384mA、则预充电电流与0x14H 寄存器的值相同。
    如果0x14H 寄存器电流高于384mA、则预充电电流钳位在384mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的支持。
    我相信以下红色 条件(1s、3V < VSRN < VSYSMIN)与您所说的相同。
    >如果0x14H 寄存器电流低于2A,预充电电流与0x14H 寄存器的值相同。
    >如果0x14H 寄存器电流高于2A,预充电电流被钳位在2A。



    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。