Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A
大家好、
我的客户考虑为其系统准备19V 和12V、5V 输入源、 数据表显示"默认失调电压比空载 VBUS 电压低1.28V"。
如果 bq25700A 检查以下过程、它们是否会自动设置10.72V 的输入电压寄存器(3Dh)?
--------------------------------------
1) 1)自动置入19V SOURCE *设置17.72V (=19V - 1.28V)
2) 2)拉19V 拉电流
3) 3)自动放置12V 电源 *设置10.72V (=12V - 1.28V)?
--------------------------------------
此致、
雅丽塔/日本地区