This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:输入电压寄存器(3Dh)

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603872/bq25700a-inputvoltage-register-3dh

器件型号:BQ25700A

大家好、

我的客户考虑为其系统准备19V 和12V、5V 输入源、 数据表显示"默认失调电压比空载 VBUS 电压低1.28V"。
如果 bq25700A  检查以下过程、它们是否会自动设置10.72V 的输入电压寄存器(3Dh)?
--------------------------------------
1) 1)自动置入19V SOURCE *设置17.72V (=19V - 1.28V)
2) 2)拉19V 拉电流
3) 3)自动放置12V 电源 *设置10.72V (=12V - 1.28V)?
--------------------------------------

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。   当"拉19V 电源"时、确保 VBUS 低于 UVLO 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢您的友好支持。
    我知道在 从19V 转换到12V 期间、如果 VBUS 不低于 UVLO 阈值 、输入电压寄存器(3Dh)仍然显示17.72V、然后 bq25700A 将充电电流降低到0A、直到我的客户通过 I2C 设置10.72V。
    我的理解是否正确?

    我听说我的客户的系统在19V 到12V、5V 之间对电源轨进行 ORing、因此我也想问一下。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 在19V 输入源插件且3Dh=17.72V 后、在输入从19V 转换到12V 期间、充电电流降至0A。 除非客户通过 I2C 设置3Dh=10.72V。 如果有5V 输入、则客户必须将3Dh 设置为低于5V 输入。