This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:TPSM846C23

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603637/tpsm846c23-tpsm846c23

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件:TPS546C23

上面红色标记的说明是否与电流测量值有关? +/-3A??? 对于低于3A 的电流、没有相关说明????

大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该规格是正确的。 它与父级 IC TPS546C23相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    ??、数据表 ???当电流<3A,时、由于精度为3A μ A、因此无法在 μ A 之外测量

    谢谢

    大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当负载在3A 至20A 的范围内时、3A 输出电流测量精度适用。

    当负载电流低于3A 时、器件仍可以报告负载电流、数据表无法保证精度。 根据基准测试经验、当负载低于3A 时、精度在±1A 以内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John,

    ??、当负载介于3A 和20A,之间时、精度为3A

    当负载低于3A,时、精度约为1A,

     3A 到20A,和低于3A,之间的精度不是很好。

    我是对的?

    谢谢

    此致

    大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在工作台评估期间测量的电流范围为0A 至3A、约为+/- 1A。 可能不是与统计相关的样本大小、也不是温度过高。

    电流范围为3A 至20A、测试电流为+/- 3A、高于20A、+/- 15%。 已验证是否具有 IC 特性并由数据表保证。