This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:锂离子电池未充电

Guru**** 2579305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570EVM-206, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596584/bq25570evm-206-li-ion-battery-not-charging

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件: BQ25570

当前设置:

已接收 BQ25570EVM-206板、跳线处于原始默认位置

数据表: http://www.ti.com/lit/ug/sluuaa7a/sluuaa7a.pdf 

室内弱光太阳能电池: https://www.digikey.com/product-detail/en/panasonic-bsg/AM-1454CA/869-1001-ND/2165186 

240Lux 时:OCV = 2.5V 短路电流:46uA。

电池: 6SP 585460 2000mAh 3.7V 7.4Wh 可充电锂离子电池

仅将太阳能电池连接到 EVM 板上的 J2、我将获得以下读数:

输入电压:

VSTOR 和 VBAT 相同:

现在、电池连接到 VBAT (之前对其进行3.3V 充电)

输入电压:

VSTOR 和 VBAT 相同:

VSTOR 或 VOUT 上无负载。  电池的电压与 VSTOR 保持相同。  

JP4为80%。  我已经尝试过50%、电池仍然无法充电。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    未连接电池时:

    您将光留在太阳能电池上并让 IC 充电多长时间? 您是否为面板提供了240 Lux?

    VSTOR 电压尚未达到 VSTOR 陈阈值、因此主升压充电器尚未开启。 我建议让它坐很长时间。 您使用的面板功耗极低。

    连接电池后:

    看起来 MPPT 按预期每16秒测量一次、并将电压设置为正确的80%默认值。 0.8 * 2.5 V = 2V

    此面板的 Vmpp 为1.5V、因此您需要调整 MPPT 电阻器、以便将 MPPT 点设置为 VOC 的60%。 1.5/2.5=0.6。

    即使这样、用31uA 的充电电流为2000mAh 电池充电也需要很长时间。

    您可能需要考虑较大的面板。

    此致、

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢你们的回应——这就是我想发生的事情。  

    我有一个较大的低光太阳能电池板、其 OCV 为5V、但我认为我需要更改 EVM 上的电阻器才能工作、因为 VIN 只允许在电流设置下使用4V OCV。  此太阳能电池的功率输出比小型太阳能电池高大约5倍。

    此处为太阳能电池: https://www.digikey.com/product-detail/en/panasonic-bsg/AM-1816CA/869-1005-ND/2165190 

    我已下载并在 bq25570设计帮助 Excel 表格中输入我的值。  在我更换这些电阻器之前、您能否查看并确认我的输入?

    e2e.ti.com/.../5344.bq25505_2800_70_5F00_Design_5F00_Help_5F00_V1_5F00_3.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan、

    您需要将 OVP 阈值设置为电荷切断电压、即4.2V。 这实际上是 EVM 的默认设置。

    EVM 原理图显示输入为0.1V 至4V 的原因是 OVP 设置为4.2V。 如果输入在4.2V OVP 的情况下高于4V、则 IC 将强制灌入电流、以使输入保持足够低、从而实现正常升压操作。 IC 仍可处理高达5.1V 的输入电压、因此无需担心5V 开路电压。 此外、输入的绝对最大值为5.5V、因此您有余量。

    此面板的 Vmpp 为3V、但您似乎是为4V 的 Vmpp 选择电阻器。 我建议选择3V 的电阻器。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan、

    对此进行了任何更新? 由于不活动、我将关闭此主题。 请随时在此处发帖。

    -Joe