This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:S3和 S5的输入信号

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598202/tps51206-input-signal-of-s3-and-s5

器件型号:TPS51206

你好。

S3和 S5的高输入信号是否可以通过电阻实现3.3V 电压?

VDD 为3.3V。
VDDQ 为1.5V。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。
    你能帮我吗?

    使用电阻器连接到 S3和 S5是否没问题?

    如果"非隔离式直流/直流论坛"不适用于 TPS51206、请将此帖子移至相应的论坛。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好。

    我阅读了这篇文章。
    e2e.ti.com/.../167353

    因此、我认为 S3和 S5的高输入信号通过电阻器为3.3V 不是问题。

    您能给我评论吗?

    此致、
    DIE-K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice、

    通过电阻器将 S3和 S5拉至高电平很好。

    谢谢