This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:上电时、STAT 引脚闪烁两次或三次、然后开始电池充电

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597136/bq24133-when-power-on-the-stat-pin-blink-twice-or-thrice-then-begin-charing-the-battery

器件型号:BQ24133

您好!

我使用 BQ24133为2节锂电池(8.4V)充电。  有时 STAT 引脚不闪烁,LED 会直接变成绿色 ,但有时它会闪烁,然后 LED 变为正常。

我已经使用示波器测试了每个引脚、除了 STAT 和 SW 引脚、它没有任何异常。 我很困惑、为什么它闪烁? 请帮助您进行分析、谢谢!

e2e.ti.com/.../bq24133_2D00_R_2D00_1514.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehua、

    根据数据表、您能否检查是否发生了任何情况(充电暂停、Vin OVP、BAT OVP、时间故障和 BAT 缺失)?

    此致、

    Ann Lien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    是的、我已经使用示波器进行了检查。 电池电压现在为7.2V、OVP 引脚阈值在正常范围内、因此 不 能发生条件(充电暂停、时间故障)。 它是如此的奇怪。 我怀疑"电池缺失检测"有问题、但我找不到检查方法。  还有其他可能的原因吗?

    PS: 我们生产了1200套产品、其中有400套  异常。  我需要你的帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehua、

    您是否测量了奇怪范围内的所有值(STAT 闪烁周期)? 您能帮助我们测量波形、包括 VBAT、OVPSET、STAT 和 SW 吗?

    您能否提供原理图、让我们检查是否有任何问题?

    关于电池检测、您是否通过在正常运行时移除电池来检查电池检测功能? 我们需要确保该引脚正常。 根据数据表"9.3.15电池检测"中的电池检测流程图、bq24133将检测 SRN (VBAT)电压以检查是否存在电池。 那么、您能否捕获我提到的波形以检查这段时间内是否有任何错误?

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ann,

    请检查  随附的原理图。波形在下面,我没有发现任何问题。  e2e.ti.com/.../bq24133_2D00_SCH.pdf

     原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ann,

    请帮助我进行分析。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ann,

    请帮助进行分析。

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehua、

    很抱歉耽误你的回答。

    您能否为我们提供原理图、以检查是否存在怪异的东西? 我们还需要 Vin、Vbat、充电电流等设计背景

    您是否已通过取出电池来检查电池检测?

    由于 STAT 引脚由 Vref 供电、您能不能帮助我们再捕获 Vref、STAT 和 SW 的一个波形?

    您说有时会闪烁、有时不会闪烁。 闪烁和不闪烁之间的不同情况是什么?

    此致、

    Ann Lien

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ann,

    您能否为我们提供原理图、以检查是否存在怪异的东西? 我们还需要 Vin、Vbat、充电电流等设计背景

    我  已在上一次答覆中提供了原理图。 请检查。 充电电流为1A、Vbat 约为7.1V、Vin=12V。

    您是否已通过取出电池来检查电池检测?

    是的、移除电池、STAT 引脚将闪烁、这是正常 的、是正确的。

    由于 STAT 引脚由 Vref 供电、您能不能帮助我们再捕获 Vref、STAT 和 SW 的一个波形?

    我明天可以提供。 但我之前有测试、Vref 也正常。

    您说有时会闪烁、有时不会闪烁。 闪烁和不闪烁之间的不同情况是什么?

    情况是一样的。 当我重新插入12V 适配器时、STAT 引脚 可能会闪烁、不会闪烁。 这是不规律的。  我已经测试了每个引脚的所有波形,唯一的区别是 STAT 和 SW 引脚。 当 STAT 引脚返回到恒零电平时,SW 引脚开始具有开关波形。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zehua、

    很抱歉我的疏忽。 根据您的原理图、VBAT 未通过二极管连接到 AVCC。 您能帮我在 VBAT 和 AVCC 之间添加二极管连接吗? 我认为 AVCC 是内部电源、无论适配器是否存在、都需要在那里。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    感谢您的支持!

    我也怀疑过二极管、但出于这一原因、我不怀疑。 我添加了一个二极管、然后再次进行测试。 这是 STAT、AVCC、SW 和 VREF 的波形。  我也没有发现任何问题。请帮助检查。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehua、

    我使用客户设计修改了 EVM (仅连接了一个二极管 AVCC 和 Vin、R_STAT=220与 Vref 轨)、但我的测试中没有闪烁。 您能否帮助我将 Vin 或其他电源用作 STAT 上拉电源、以查看 Vref 是否会对该问题产生影响? 您是否还可以将 Vref 的 R_STAT 更改为1.5k 作为电源轨?

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    很抱歉稍后回复。 另一天我去度假。

    我将 Vref 的 R_STAT 更改为1.5k、但它只是改变 LED 的亮度、LED 仍然 闪烁。 它是如此的奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehua、

    您是否使用新 IC 替换了它、并将该奇怪的 IC 放在 EVM 上以检查它是否正常工作?

    闪烁后、是否发生了任何怪异的操作? 我正在尝试找到有关它的一些线索。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:
    是的、我用新 IC 替换、它仍然工作异常。
    LED 闪烁变为绿色后、charing 正常、charing 电流也正常。我发现没有奇怪的地方。
    我怀疑电池检测机制出错了。 但是、如何确认这一点呢?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehua、

    可以帮助我检查 IBAT 行为吗? 电池检测功能将首先对8mA 放电、并向电池注入125mA 充电电流、以检查 VBAT 是否低于 V_batowv 且高于 V_rech。 请使用 VBAT、IBAT、STAT 和 SW 捕获加电波形。 您可以使用更高的 VBAT 来防止进入预充电周期。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ann,

    8mA 电流非常小、恐怕无法捕获波形。 我将在星期一试一下。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 、我无法捕获波形。 电流太小,我的电流仪器无法实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehua、

    您有我们的 EVM 板吗? 您能否更换 EVM 上的 IC 以检查在上电时电池检测是否正常?

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    否 我将尝试获取 EVM 板。 测试后、我会给您反馈、如果您猜到另一个原因、请随时告诉我。  感谢  您的耐心和  持续 支持。  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehua、

    如果有任何更新、请告知我。 如果我有其他想法、我会告诉您。

    谢谢、

    Ann Lien