This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65086:LDO3P3 &放大器;LDO5P0旁路

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603996/tps65086-ldo3p3-ldo5p0-bypass

器件型号:TPS65086

对于引脚54 LDO3P3和引脚56 LDO5P0 -如果我们 不使用输出、我们需要为 旁路放置最小值(2.2uF)的电容器吗? 这是一个空间受限的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    LDO3P3和 LDO5P0在器件内部使用;旁路电容器是保持这些稳定并能够提供任何内部瞬态负载(尽管这些瞬态负载非常小)所必需的。 它未验证为低于默认值、因此我无法保证器件的性能低于推荐值。