This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022的功耗和效率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593926/lm5022-what-lm5022-consumption-and-efficiency

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: TPS61200

你好!

我使用 LM5022将电压从2.5V 升压到6V。 为了使该 IC 稳定运行、我引入了一个外部偏置10V、但该偏置电源在我们的系统中非常有限。 我想知道、对于正常运行、IC 的输入电流(在10V 线路上)是多少?

如果可能、在这种运行方式上、我可以期待多大的效率?

非常感谢您的参与

Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    可通过以下公式近似计算出 Ivin=3.5m + 1.2/RT+ Qg*Fsw、其中 Qg 是 MOSFET 的栅极电荷。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! Eric Lee、

    我有新问题。

    我的应用是为 LM5022使用外部偏置(5V)并公平地设置 UVLO、以便控制在5V 下工作。 我的输入迷你电压为0.34V、目标输出电压为2.5V。 现在、当电压介于0.34V 至1.2V 之间时、输出电压为1.8V 至2.2V 时、我遇到了问题。 在这种情况下、负载非常低(100mA)。 在0.34V 至1.2V 的电压范围内工作是否会给 IC/LM5022带来问题?

    非常感谢!

    Johnson
    949-290-8353
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于此类低电压应用、为什么不考虑具有集成 FET 的 TPS61200升压转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! Youhao Xi、

    我的应用 适用于太阳能电池、具有高输出电流(通常为8A 至最大10A)。 你有其他建议吗?

    我认为您建议的部件不错、但不适合此应用。 对于低电压输入偏置电源、我将考虑它。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过快速计算、您可以看到所需的输出整流器电流(也是流经电感器、主开关和电流感应电阻器的电流)将大于80A、以便提供10A 负载电流。 因此、这些器件需要具有极低的电阻、因此它们不会消耗0.34V 输入电压进行电力传输。 如果您假设每个电阻为1m Ω、即电感器的1m Ω Rdc、MOSFET 的1m Ω Rdson 和电流感应电阻器的1m Ω、它们将导致0.34V 输入的0.24V 压降。 您的有效输入电压现在仅为0.1V、输入电流可以是几百安... 这看起来并不实用。 您能否重新配置串联的太阳能电池、使最小电压更高?