请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 主题中讨论的其他器件: TPS61200
你好!
我使用 LM5022将电压从2.5V 升压到6V。 为了使该 IC 稳定运行、我引入了一个外部偏置10V、但该偏置电源在我们的系统中非常有限。 我想知道、对于正常运行、IC 的输入电流(在10V 线路上)是多少?
如果可能、在这种运行方式上、我可以期待多大的效率?
非常感谢您的参与
Johnson