请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610EVM-532 尊敬的先生/女士:
是否需要对 BQ28Z610EVM-532进行任何校准和设置? 如果电量监测计始终显示100%电池且无法正常工作、会出现什么问题?
希望很快收到您的回复。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
是否需要对 BQ28Z610EVM-532进行任何校准和设置? 如果电量监测计始终显示100%电池且无法正常工作、会出现什么问题?
希望很快收到您的回复。 谢谢。