This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:校准和学习设置

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610EVM-532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596446/bq28z610evm-532-calibration-and-learning-setting

器件型号:BQ28Z610EVM-532

尊敬的先生/女士:

 是否需要对 BQ28Z610EVM-532进行任何校准和设置? 如果电量监测计始终显示100%电池且无法正常工作、会出现什么问题?

希望很快收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士:

    有什么建议吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您需要运行学习周期。 请遵循以下应用手册中的指导。

    www.ti.com/.../slua777

    谢谢

    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢大家的分享。 我的客户在运行学习周期时遇到问题。

    状态更新不工作(未更改)。 我的客户甚至可以手动进行更改。

    您是否知道发生了什么错误?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    您需要仔细遵循学习应用手册中的说明、否则学习将无法完成。 您需要将其发送为启用。 发出复位、从使用 c/5和 c/10...之间的任何值进行放电开始。 我建议从已编程默认固件的器件开始、然后是 chem 等、然后在开始学习周期之前根据您的设置进行配置。

    谢谢
    Onyx