This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:请帮助检查我的 TPS92691简单设计

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603579/tps92691-q1-please-help-to-check-my-simple-design-for-tps92691

器件型号:TPS92691-Q1

降级:

 我使设计更加简单,降压/升压拓扑,输入电压9~16V,输出电压12~15V,输出电流1A~1.2A。

 请帮助检查我的 schamatic、因为与数据表中的应用相比、我减少了一些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    看上去一切正常。   以下几点:如果您不是 PWM 调光、则可以将 PWM 引脚直接连接到 VCC 并消除 R13。 您还可以消除 R12、只需将 DDRV 引脚保持断开状态。 您还应将 R15 (对于 IADJ)连接到 VCC、而不是 VIN。

    此致、

    克林特