This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:输出电压错误

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601197/bq24040-wrong-output-voltage

器件型号:BQ24040

您好!

我使用 BQ24040为单节锂聚合物电池充电。 输出电压大约为1.8V、应该为4.2V? 我在未连接锂聚合物电池的情况下测量了输出电压。

如果我连接锂聚合物电池并测量负载电流、则仅为20mA 而不是100mA。

输入电压:来自 USB 的~4、8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq24040需要将电池连接到输入以进行反馈。 如果没有电池、充电器将保持 在预充电阶段、从而在 Vout 升高之前降低电压和电流。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复-是否可以跳过预充电阶段(或任何其他 IC)?
    因为如果电池电量耗尽、我无法为其充电。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TypoXert、

    不可以、这是一项安全功能、可确保您的电池正常充电并且没有短路。

    预充电电流应将空电池的电压升高到适当的电压、然后变为快速充电。

    此致、

    David