主题中讨论的其他器件: UC2844A
你(们)好
我正在使用 UC2842A、即100%占空比控制器作为反激式转换器的电源输出为160W、输出电压为450V、输入为90-264 VAC 我是否可以将此控制器用于此应用?
目前、我正在使用该控制器进行测试、该控制器面临 PWM 等问题、输出电压在进入回路时会振荡、并在负载为65%但交流电压为90V 的情况下获得130Vac 输入电压的满电压
变压器为 ETD34、35初级、80次级匝。
UC2844A 测试的相同电源面临着相同的问题、即获得完整的450V 输出时置于140-150V 交流输入、但在使用相同的变压器和其他变压器时不会在满载时振荡、即92次侧绕组35次初级绕组。 为了解决输出满电的问题、将通用输入电压中的电压更改为2842、但面临相同的问题、增加了一个问题
请在这方面帮助我。