This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL6030:TWL6030电池充电器问题。

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TWL6030, TWL6032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596284/twl6030-twl6030-battery-charger-issue

部件号:TWL6030
主题中讨论的其他器件: TWL6032

尊敬的先生:

如所附图片所示、在  VBAT=2.0V 期间、移除电池" Vback " basic 会跟随 VBAT 下降、然后重新启动

I CHECK:BATRemoval=低电平; VBATMIN_LO 设置为2.75V

我的问题是:

1.此波形是否正确?(VBAT 移除 VBACK 跟随下降)

2. VBAT < VBATMIN ,TWL6030进入备用模式。 对吧?

3.红色方框,TWL6030什么类型模式?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    大家好、感谢您使用 E2E。 我已将您的问题分配给熟悉此器件的工程师。 他很快就会回来。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    Vbackup 上是否安装了电池? 如果是、串联电阻是多少? 如果它具有较高的串联电阻、它可能会解释它最初下降然后弹回的原因。

    您使用的是 TWL6030的 OTP 版本? 例如 TWL6030B1A3。  

    数据表中的图9和图10显示了各种状态、但我看不到什么是 VUPR 和 VPOR 的清晰指示。  

    我认为 TWL6032上的充电器与 TWL6030上的充电器几乎相同、并且它的数据表的图4-3中有一个更好的图表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我使用 TWL6030B1B4CMR 与 TWL6030B1A4CMRR 有何不同?

    谢谢!

    Steven