This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320EVM-783:系统监控器中未显示内部温度。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596186/ucd90320evm-783-internal-temperature-is-not-shown-in-the-system-monitor

器件型号:UCD90320EVM-783
主题中讨论的其他器件:UCD90320

您好!

Fusion 软件的系统监视器(7.5.11)中未显示内部温度。

UCD90320是否具有内部温度传感器、或者软件是否未正确显示该传感器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点。 UCD90320具有内部温度范围。 我们将处理这个问题。 同时、请选择外部温度作为权变措施。

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    实际上、这不是 GUI 错误、而是设置问题。 默认情况下、内部温度范围默认为0°C 至5°C。 请按照以下快照更改最大限制、以便正确绘制温度。

    此致

    Yihe