Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8101 您好!
我期待在新的低功耗设计中使用 TPS7A8101。
查看数据表时,它的状态为: IGND 接地引脚电流350µA 最大值@ 1mA。
和 图11。 接地引脚电流与负载电流间的关系、状态 IGND 为 mA。
我对这两种方式都有点困惑,该 LDO 消耗的是 µA μ A 还是 mA? 这对效率有很大影响。
提前感谢。