This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:数据表中的接地引脚电流表示为 µA μ A 或 mA? 图和电气特性说明了一些差异。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603653/tps7a8101-ground-pin-current-expressed-as-a-or-ma-in-datasheet-figures-and-electricals-characteristics-says-something-differents

器件型号:TPS7A8101

您好!

我期待在新的低功耗设计中使用 TPS7A8101。

查看数据表时,它的状态为: IGND 接地引脚电流350µA 最大值@ 1mA。

和 图11。 接地引脚电流与负载电流间的关系、状态 IGND 为 mA。

我对这两种方式都有点困惑,该 LDO 消耗的是 µA μ A 还是 mA? 这对效率有很大影响。

提前感谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 PDS 中的一个拼写错误。 图11的单位应为 uA。 我会建议进行更新。

    谢谢、