This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520的输出波形

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603419/the-output-waveform-of-ucc21520

主题中讨论的其他器件:UCC21520

您好!

我已选择 UCC21520作为我的驱动芯片。 但该芯片的输出波形不是正常的方波。 波形顶部有一个斜坡。

图片如下所示。 前一个 pic 是输入波形、后一个 pic 是 输出波形。  原因是什么?

如果您需要了解更多详细信息、可以告诉您。

谢谢、此致、

约克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、约克、

    非常感谢您提供的信息。 下面我有几点意见:

    1.我能知道负载电容吗? 它真的很大吗?

    UCC21520 输出级中的上拉电路具有并联的 PMOS 和 NMOS。 请参阅数据表 UCC21520的第22页。 NMOS 仅在上升沿的大部分时间短暂导通。 当 OUT 接近 VDD 时、NMOS 关断、具有稍大电阻器的 PMOS 将保持导通状态以保持输出高电平、这就是您看到该波形的原因。 但它看起来并不是平方图、但它根本不会影响开关损耗。

    3.当 UCC21520驱动大负载时,第15页中有一个示例波形。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢你的答复。

    根据晶体管的数据表、负载电容(功率晶体管的 Ciss)为3600pF。 您的回答非常有用、让我更 深入地了解这一现象。 因此、根据您的回复、我认为在该应用中无关紧要。

    此致、
    约克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、约克、

    没问题。 是的、当然、这在您的应用中无关紧要。

    Wei