This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:编程问题

Guru**** 2782335 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65912, TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603287/tps65911-programming-question

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:TPS65912

大家好、团队成员

代表客户发布。

我已经在 TPS659112中设计为板,现在我意识到我们无法使用配置对 EEPROM 进行编程。  我的理解是、我们可以启动器件、然后通过 I2C 使用我们的配置对其进行编程。  我们如何对此器件进行编程?  是否有外部编程器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    感谢您使用该器件进行设计。 我将您的问题分配给专家、专家将与您联系。 我注意到主题行与 TPS65911不匹配、而在文本中与 TPS65912不匹配。 您能否具体说明您设计的器件是什么?
    非常感谢、此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在使用 TPS659112。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    此器件没有编程器、配置在工厂已预先定义。 一旦器件激活、寄存器可被改变、但是当器件关闭时、它们将一直被复位。


    此致、
    Rick S.