Other Parts Discussed in Thread: TPS65912, TPS65911
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65911 主题中讨论的其他器件:TPS65912、
大家好、团队成员
代表客户发布。
我已经在 TPS659112中设计为板,现在我意识到我们无法使用配置对 EEPROM 进行编程。 我的理解是、我们可以启动器件、然后通过 I2C 使用我们的配置对其进行编程。 我们如何对此器件进行编程? 是否有外部编程器?
谢谢你