This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:TPS54160问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596467/tps54160-tps54160-question

器件型号:TPS54160

我使用了 TPS54160设计电源、输入电压 AC12-24V、整流器滤波器直流电压约40V (考虑电网电压波动+ 20%)、输出电压5.4V、输出电流0.1-0.3A。


问题1:具有使能和欠压锁定功能的 PIN3芯片、由于输出功率范围较宽、分压电阻器不好用、为了简化电路、使引脚悬空、此应用是否存在风险?


0.0216Ω 2:将 TPS54160开关频率调整为1.1MHz、电感 L1选择10uH (功率电感器 MS127-100mt 5.4A (Isat)-μ H)、滤波电容器选择470uF 电解电容器和22uF 陶瓷电容器。 该选择参数的 Chip PIN4和 PIN8是否合适? 例如以下 SCH R3、C7、C6、C4、R2。

 

我有三个有关电源稳定性的问题、请帮我检查。
1) 1)芯片裕度是否大于45°?

2) 2)带宽增益是否小于110Mhz?

3) 3)增益裕度是否小于-10dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谁能帮助我回答这个问题、非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 是回答这些问题的好工具。 它提供波特图、瞬态响应等仿真

    请转至产品文件夹 www.ti.com/.../TPS54160
    使用页面右下角的 Webench 设计器生成您的设计。 您可以通过将势利转向中心来调整您的设计。 如果您更喜欢更高频率、更小尺寸的电感器设计、请将势利转向"最小尺寸"一侧。 您还可以在生成原理图后手动更改零部件值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:
    我使用了 Webench TPS54160波特图仿真、如附件中的报告、请帮助我检查。
    关于波特图的两份报告有何不同、

    是否适合使用这些参数设计的电路

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设计是否由 Webench 生成?

    就在曲线中、交叉频率远低于10kHz、可能是几 kHz。 它是非常低的交叉频率。 相补角约为40度、小于45度。 增益裕度相当高。

    应调整补偿、使其在较高频率下跨越0dB 线、理想情况下在相位曲线的峰值附近。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    是,这是由 Webench 设计的。

    但,我更改了一些参数,、然后仿真报告如下。

    请帮助确认此用途是否存在问题?

    e2e.ti.com/.../TPS54160_5F00_webench_5F00_esim.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计中出现低穿越频率的原因是输出电容为470uF。 我也运行了 TPS54160 Webench 设计。 建议的 Cout 为47uF。 Cout 的上限为235uF。 如果首选使用大量 Cout、您能否将输出电容降低到220uF 并再次运行 Webench 仿真。