This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250 CE#、ISET ICHG 硬件和软件设置以及待机电流问题

Guru**** 2559690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603033/bq24250-bq24250-ce-iset-ichg-hardware-and-software-setting-and-standby-current-question

器件型号:BQ24250

大家好、

我的客户有一些问题、我无法在数据表上找到答案。

请帮助回答以下问题:

1.将 CE#引脚拉高或置位0x01[1]=1可以禁用充电?

2.设备是否会在 I2C 模式下遵循 ICHG? 电流是否会在任何时候受到 ISET 的限制? 还是将遵循最低标准?

3.只有电池时的静态电流是多少? DS 仅显示 SYSOFF 和 High-Z 的 IQ

4.仅根据不同的 CE#设置、电池的 Iq 是否会有所不同。

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiquille、

    关于第1条,是的。 /CE 位或引脚高电平禁用充电、与其他位或引脚设置无关。
    关于2、ICHG 在独立模式下由 ISET 引脚电阻器设置、这也是 I2C 模式的默认设置。 在 I2C 模式下、可将 ICHG 从 ISET 引脚设置更改为固定值。
    关于3、当未施加输入电压且仅连接电池时、IC 处于 HiZ 模式。 根据数据表、HiZ 模式 Iq = 16uA 典型值和22uA 最大值。
    关于4、仅在电池(HiZ)/CE 中不适用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于 Regarding2:哪一个将主导充电电流? 是 ISET 引脚还是寄存器设置?

    例如:如果 ISET 引脚设置低于寄存器、充电电流是否将遵循 ISET 引脚设置? 还是在主机模式下由寄存器控制?

    另一个问题是"低待机模式是否等于 H-Zi 模式?"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    在 ISET 寄存器中、默认设置为外部 ISET 电阻器。  在独立模式下、ISET 电阻器控制充电电流。  在主机模式下、ISET 寄存器控制充电电流。  如果在主机模式期间在 ICHRG 寄存器中选择了外部 ISET 电阻器、则外部 ISET 电阻器控制电流。  如果未选中、则所选的寄存器值控制电流。  

    待机模式在数据表中使用了两次。  在以/CE=HIGH 为基准的引脚功能表中、数据表错误地将其称为待机模式、而不是简单地禁用充电。  在寄存器表的后面部分、可互换待机模式、以指 HiZ 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我明白了。 当设置0x03[7:3]= 11111时、充电电流被 ISET 电阻器设置为主导。

    因此,当 Vin < UVLO 时,将会进入功耗较低的待机模式。

    谢谢
    请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    还有一 个 I2C 位可强制使用 HiZ。