This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:器件未确认

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602108/bq34z100evm-no-acknowledge-from-device

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我使用 bq34z100evm 和 EV2300进行电池电量监测。

当我将此 EVM、EV2300与 PC 连接并运行 bqstudio 时、我会看到附加窗口。

什么是问题以及如何解决?

请帮帮我。

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    连接的窗口在哪里? 您是否已上传?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否连接了 EVM 的电池或电源? 电池的电压是多少?
    此外、请确保 EVM 上的跳线已正确连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    我按以下方式连接了 EVM。 6节串联锂离子电池。 跳线配置如下:
    J1 =已连接
    J2 = 32V
    J3= C
    J4=开路
    J5=>5V、>5V
    J6 =外部
    J7=通过电缆与 EV2300连接

    PC<<USB cable<<EV2300<<4 wire cable (I2C)<<EVM

    请进一步协助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以尝试断开 J1并使 J3保持断开状态、然后查看其是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    但它仍然不能处理上述更改。
    EVM 或 EV2300是否可能无法正常工作?
    如何测试其工作情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试检查您的 REG25引脚是否为2.5V。
    在 Windows 7上运行 bqstudio 设置时、也尝试"以管理员身份运行"。

    如果无法正常工作、则 EV2300可能存在一些固件问题、可能需要更新固件、我建议使用
    EV2400。