This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:可调节电压调节

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603329/tps56c215-operate-as-adjustable-voltage-scaling

器件型号:TPS56C215

您好!

我想使用下面的 TI TPS56C215RNNR 原理图。  

 它的工作方式与预期不同、因此询问是否应更改电阻以外的其他器件。

1) 1)设置

-默认输出电压为1.0V、当通过添加 TR 打开/关闭 FB 电阻器使 CM53457_AVS0信号变为低电平时、可将输出电压设计为0.9V。

电阻值:R1086:15K、R1085:0、R1084:30K、R1076:80K、R1077:0

2)运行

- BCM53457_AVS0信号为高电平:0.91V

- BCM53457_AVS0信号为低电平:无输出

请参阅以下原理图和指南。

[指南]

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS;

     当 BCM53457_AVS0信号为低电平时、您可以帮助检查 FB 电压。  我怀疑 FB 上的某些电压高于内部0.6V、这使内部开关无 PWM 输出。

    谢谢