This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:加电时 ENDRV 的输出条件

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603016/tps65381a-q1-output-condition-of-endrv-at-power-up

器件型号:TPS65381A-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS65381A-Q1并有疑问。

请给出建议。

问题

根据图5-1的数据表 P.23 (5.4.1加电和断电行为)。 上电和断电行为、

ENDRV 信号开始 LO。

当器件开始工作(上电)时 、它输出中间 电压然后 LO 时、是否存在任何可能性?

我是否可以决定始终为 LO?  

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、
    我花了一些时间来查看您的客户问题。 它可能不像 ENDRV 引脚后面的状态机那样直接向前。 我将您的问题转交给专家进行审核。 如果您可以解释任何详细信息或添加更多信息、则有助于回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    是的、您可以从器件的角度确定它是低电平、并且在正常假定的用例中它将保持低电平。   背景如下。  由于 TPS65381A-Q1在上一个下电上电周期断电、ENDRV 开漏 FET 会将输出拉低。 当 TPS65381A-Q1未通电时、该引脚将在内部浮动(上拉 VDDIO 关闭、开漏 FET 关闭)、但 之前已放电至低电平。 当 TPS65381A-Q1上电时、器件上的内部电源轨首先上电、然后将 ENDRV 电路的下拉 FET 导通、从而使 ENDRV 驱动为低电平。  然后器件的电源轨斜升。   假定 VDD5或 VDD3/5用于为器件提供 VDDIO、因此只有在器件已内部上电并将 ENDRV 驱动为低电平之后才会有一个上拉路径。   此外、连接到 ENDRV 的外部输入电路、例如用于监控 ENDRV 信号的功率级禁用输入或 MCU GPIO、可能具有集成的下拉电阻、因此在 TPS65381A-Q1未通电时线路无法悬空。  如果这些输入没有集成的下拉电阻、则 可以添加外部弱下拉电阻、以便在必要时将线路保持在低电平。  如果 ENDRV 线路上拉至任何不由 TPS65381A-Q1供电的电源、则需要在系统级进行特殊考虑。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复和安排。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您的详细答复和解释。

    我会将您的答案发送给客户。

    如果他还有其他问题、我将向您咨询。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一