This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:从12V 输入生成1V 电压

Guru**** 2560900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602519/tps53355-generating-1v-from-12v-input

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: LM10011

您好!

我计划使用 TPS53355稳压器为 KeyStone II 器件生成可变内核智能反射电压。

磁芯需要最大28A 的电流  

内核电压范围:0.8V 至1.1V

使用的 DAC:LM10011。

输入电压:12V。

当我尝试在 WEBENCH 中打开这个稳压器时、它给出了一个错误:对于这些设计输入、运行的开关频率将低于这个器件支持的最小值。

因此、请告诉我是否可以使用该器件。 如果没有、请建议使用最适合我要求的任何其他器件。

提前感谢。

此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 WEBENCH 来设计这个 IC、它运行良好。 我想您可以再试一次。

    首先、按如下方式设置 Vin、Vout、Iout 的值、 然后单击"Start Design"、选择"Compare all parts types"、然后选择 TPS53355。 它将显示您需要的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    仅当我将环境温度更改为70°C 时、才会得到误差。 我是否可以知道为什么在该温度下会出现此误差?

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有人可以回答上述问题?

    提前感谢。

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您在70C (环境)下工作时、该器件的温度可能会超过150C (采用 EVM 布局)、因此 Webench 无法提供参考设计。
    因此,如果您想降低温度,Webench 建议降低开关频率,但该部件不能在250kHz 以下工作。
    您也可以添加风扇来冷却 IC
    您可以在您的环境温度中看到该器件的数据表中的图32。 谢谢!