This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:关于过压保护

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602166/tps2493-about-over-voltage-protection

器件型号:TPS2493

您好!

您能告诉我 TPS2493 VOV_H 和 VOV_L 阈值电压吗?
启动和运行时的 OV 阈值不同。

【启动后】
・μ A 块(OFF)电压≧1.35V
・恢复电压≦1.26~1.35V

【μ A】μ A
・它不启动≦1.26~1.35V
・恢复电压≦1.26V

客户希望了解启动和启动后的阈值差异。
请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsukui、

    过压比较器具有90mV 的迟滞。 如果 OV 引脚上的电压超过1.35V、则栅极被拉低、FET 关断。 FET 保持关断状态、直到 OV 引脚上的电压达到和/或低于1.26V。 在该电压(1.26V 或以下)下、FET 将再次开始导通。

    Vov_h = 1.35V (典型值)
    Vov_l = 1.26V (典型值)

    我希望这对我有所帮助:-)

    此致、
    Aramis P. Alvarez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aramis - San、

    感谢您 的回答。
    请提供有关此问题的更多详细信息。
    能否 检查所附文件?
    e2e.ti.com/.../TPS2493.xlsx
    我有两个客户的问题。
    ・启动时、阈值是否正确?
    ・ 在  启动条件下 OV 阈值减去迟滞吗?
    客户希望了解启动和启动后的阈值差异。


    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    感谢您提供波形。 启动期间和启动后的 OV 阈值之间没有差异。 对于这两种情况、阈值保持不变。 我查看了波形、OV 看起来运行正常(OV 阈值在数据表中 EC 表的容差范围内)。

    OV 阈值的工作方式是、当电压高于1.31-1.39V 时、器件将关断(栅极拉低)(请查看下面的数据表规格)。 器件将保持关闭状态、直到 OV 引脚上的电压降低70mV-110mV。 发生这种情况后、OV 阈值恢复到1.31-1.39V 阈值。 启动和启动后的情况是相同的(两种状态之间的 OV 引脚行为不应存在差异)。

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aramis - San、

    感谢 您的支持。
    让我确认一件事、只是为了确保。

    ・是否正确理解了启动期间和启动后的 OV 阈值可能在变化范围(1.31V 至1.39V)内波动?
    ・您能告诉我如何在以下内部电路中添加迟滞?
     (客户希望了解 OV 检测电路的详细信息。)



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    查看以下内容、了解我的意见/反馈:

    1) 1)了解启动期间和启动后的 OV 阈值可能在变化范围(1.31V 至1.39V)内波动、这是否正确?

    这不应波动太大、但可以在该范围内看到这些值。 数据表(第3页)中 EC 表的顶部显示了可能看到此电压范围的运行条件。 通常、对于较高的 OV 阈值、应观察到典型值为1.35V、对于较低的阈值、应观察到低于(1.26V) 90mV。

    2) 2)能否告诉我如何在以下内部电路中添加迟滞?

    内部电路中已经内置了迟滞。 该迟滞比较器 的作用类似于施密特 触发器。 请查看以下图片、了解该迟滞 比较器的 工作原理:

    我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aramis - San、

    感谢您处理此事。
    我理解您的解释。

    很抱歉再次打扰你。
    但是、有一个点与客户的波形相矛盾。
    请检查当天发送的客户波形。
    根据您的解释、① Ω 和② Ω 的阈值应相同。

    40mV 的・Ω 波动是由迟滞变化引起的。
    我的理解是否正确?
    ・请解释为什么它将在1.30V 电压下重新启动。



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Yusuke -San、

    我曾与 IC 设计人员交谈、我们相信我们知道这里的问题。 在启动期间、OV 引脚需要在已知状态启动才能使迟滞正常工作。 这意味着、在启动期间、电压应<=1.26V (栅极打开)或>=1.35V (栅极关闭)。

    如果电压处于中间位置、则迟滞比较器处于未知状态。 这就是在 OV 引脚上施加1.31V 电压时器件关闭的原因。

    请让客户在 OV 引脚上施加1.26V 或更低电压、以便启动事件每次都能正常工作。 我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez