This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:启动 LDO5

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600182/tps65911-starting-up-of-ldo5

器件型号:TPS65911

你(们)好

我们的客户正在使用 i.MAX6评估 TPS659114。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/swcu181c/swcu181c.pdf

它们在 LDO5启动时在输出端找到未知波形。

(配置)

(观察到的波形)

有一些过冲。 这是正常的吗?

如果无负载条件、过冲消失。  

然而、即使输入电容器增加并且输出电容器减少、过冲也仍然保持不变。

如果过冲是正常的、那么 i.MAX6是否存在该问题?

请告诉我有关此问题的任何问题。

此致、

本志本

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamoto San、

    我已将您的问题分配给 TPS65911专家、他很快就会回来。 您能不能告诉我们 LDO 导通期间存在多少负载。

    此致、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我很抱歉。 我没有向客户确认该电流。
    但是您已在以下文档中确认了与 i.MAX6的配置(连接)。 您是否曾在该电路板上看到过这种行为?

    我们的客户发现与 i.MAX6连接时的波形与您的电路板相同。

    对于 TPS659114、该行为是否没有问题?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、

    VDD_HIGH_IN 的绝对最大值为3.6V、该过冲看起来不会超过该值。

    VDD_HIGH_IN 最终会调节 VDD_HIGH_CAP、因此电容和后续负载也会导致该电流。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致、
    本志本