This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:在没有输入电压的情况下向输出端提供外部电压(5V)时的行为

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598951/tps54331-about-behavior-when-the-external-voltage-5v-is-supplied-to-the-output-without-an-input-voltage

器件型号:TPS54331

大家好、

 

我们的客户希望了解在没有输入电压的情况下向输出端提供外部电压(5V)时的行为。

我担心可能会出现一点反向电流。

但是,我知道,此设备不能被5V 损坏,因为它低于“绝对最大额定值”。

我的理解是否不正确?

如果没有、如果您有任何疑虑、请告诉我们吗?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru、

    是的、可以向输出电压添加外部电源、并且不会损坏器件。 但正如您所说的、存在反向电流、Vin 引脚将具有耦合电压。

    BRS、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru