This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5954:LED 驱动器通信接口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597432/tlc5954-led-driver-communication-interface

器件型号:TLC5954

您好!

我对 TLC5954 LED 驱动器通信有疑问。

目前我使用的是 A12A20 CPU、愿意与 LED 驱动器通信、如下图所示。

我的问题是、当我使用上面的 SMIO 接口来执行 LED 驱动器线路时、是否存在任何问题。

我还想知道 TLC5954的基本通信接口。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以回答我的问题吗? 我仍在等待 TI 的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以说 TI 的 TLC5954不支持 SMIO 接口、但请告诉我 TLC5954的基本通信接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    很抱歉耽误你的回答。 已通知相应的应用工程师您的帖子、并将作出相应的回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TS、

    我不熟悉 A12A20 CPU、也没有找到有关 SMIO 接口的足够信息。

    从图中可以将 SMIO 连接到 GPIO。 如果它们可以被用作 GPIO、则不会出现问题。

    您还可以查看数据表图24。 数据写入和 OUTXn 开启或关闭时序图、如果 SMIO 能够正确生成这些信号、则没关系。

    此致、
    Kenneth