This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95472Q5MC:VIN 电压过冲

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95472Q5MC, CSD95372AQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601646/csd95472q5mc-vin-voltage-overshoots

器件型号:CSD95472Q5MC
主题中讨论的其他器件: CSD95372AQ5M

 在 CSD95472Q5MC 的数据表中、它显示了如下所示的注释。 只想知道高输入电压为什么会产生过多的交流电压过冲? "高"VIN 有什么价值? 建议的输入电压高达16V、16V 是否为高输入电压?

此外、我在其他数据表中也没有看到类似的评论、例如 csd95372aq5m。  交流电压过冲是否是功率级产品的常见问题?

------------------------ 请参阅数据表-------------------------------------------------------

(1)在 MOSFET 开关瞬态期间、以高输入电压运行会在开关节点(VSW)上产生过多的交流电压过冲。 原因
可靠运行、开关节点(VSW)至接地电压必须保持在绝对最大额定值或以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、  
    我联系了我们的应用团队。 希望稍后能为您提供一些反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ivy、Sorry、负责延迟对此做出的响应。 这就是我从我们的应用团队那里听到的内容:

    "在器件开关节点上看到的交流振铃量在很大程度上取决于应用和条件。

    对于硬开关降压转换器、它与输入电压(VIN)成正比。 请注意、必须在输入电压增加时控制开关节点上的振铃(例如、通过适当的电路布局、缓冲器设计等)。

    应在实际设计中检查开关节点振铃、无论输入电压如何、以确保设计可靠、但根据经验、对于 CSD95472Q5MC、任何高于13.2V 的电压都可能为"高电平"、并且应采取预防措施来控制振铃。 只要正确控制振铃、该器件的工作电压最高可达16V。

    本手册出现在该数据表中但 CSD95372AQ5M 中的原因是 MOSFET 的击穿电压较低、因此在设计中考虑振铃更为重要。"