Other Parts Discussed in Thread: CSD95472Q5MC, CSD95372AQ5M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD95472Q5MC 主题中讨论的其他器件: CSD95372AQ5M
在 CSD95472Q5MC 的数据表中、它显示了如下所示的注释。 只想知道高输入电压为什么会产生过多的交流电压过冲? "高"VIN 有什么价值? 建议的输入电压高达16V、16V 是否为高输入电压?
此外、我在其他数据表中也没有看到类似的评论、例如 csd95372aq5m。 交流电压过冲是否是功率级产品的常见问题?
------------------------ 请参阅数据表-------------------------------------------------------
(1)在 MOSFET 开关瞬态期间、以高输入电压运行会在开关节点(VSW)上产生过多的交流电压过冲。 原因
可靠运行、开关节点(VSW)至接地电压必须保持在绝对最大额定值或以下。