This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:确保 BOOT-PH 电压为2.1V

Guru**** 2814455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599062/tps54331-to-ensure-2-1v-for-boot-ph-voltage

器件型号:TPS54331

大家好、

是否可以向 BOOT 引脚施加外部电压(VOUT+2.5V 等)以确保 BOOT-PH 电压为2.1V?

问题的背景是我客户 的系统要求如下、 在这种情况下无法确保 BOOT-PH 电压为2.1V (典型值)。
*输入电压=4.2V、输出电压=3.3V /输出电流=2.5A (最大值)



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    请参阅应用手册 SLVA547A、它也适用于 TPS54331。

    BRS、

    Ryan