This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:电池平衡电流

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ78Z100, BQ29200, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602446/bq78z100-cell-balancing-current

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:bq24600BQ29200BQ40Z50-R1

您好!

在我的原理图中、我使用充电器 bq24600、充电电流为3A、燃气包 bq78z100用于电池平衡。

bq78z100的数据表 Ω" kΩ 100k Ω 和1k Ω 之间的有效电池平衡串联输入电阻器"
问题是 RVC1和 RVC2对于该充电电流太大。

bq78z100是否在外部 FET 上具有 BQ29200等外部电池平衡方案?
还是可以使用小于100欧姆的 RVC1?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此方案是否正确?

    我不确定、因为 VT2是否开路、VC1 -> 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    虽然我建议将 R17和 R18减小到更低的值、但电路应该正常工作。 有关更先进的 bq40z50-R1上的电池平衡以及每 mAh 平衡时间计算公式,请参阅随附的 pdf。 另外、请参阅 bq78z100技术参考手册的电池平衡部分。

    e2e.ti.com/.../8357.bq40z50-external-cell-balancing.pdf

    谢谢

    Onyx