This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:效率图

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598935/tps61021a-efficiency-graph

器件型号:TPS61021A

您好!

我想在我的设计中使用直流/直流转换器 TPS61021A、但我在数据表中找不到一些信息。

我想知道该升压转换器在25uA 负载下的效率。

在数据表中、效率图给出了高达100uA 的电流、而在 Webench 中、我也无法找到效率低于100uA 的电流。

请提供25uA 的效率图。 (Vout=3.3V、Vin=2V 至3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是您需要的 effi 数据。:

    输出电流[A] 效率[%]  
       
      输入电压[V]  
       
      0.80 1.00 1.20. 1.50. 1.80 2.00 2.40. 3.00
    1uA 1.00E-06 2.64 2.80.80 2.98 3.09 3.22. 3.32. 3.48. 3.65
    5uA 5.00E-06 11.56. 12.36. 12.93 13.57. 14.09. 14.54. 15.19. 16.04.
    10uA 1.00E-05 20.06 21.24. 22.41. 23.33. 24.28. 25.21. 26.26. 28.21.
    20uA 2.00E-05 31.65 33.60. 35.16. 36.89 38.16 39.12. 41.05 44.02
    30uA 3.00E-05 39.15. 41.53. 43.65 45.66 47.27. 48.56. 50.40 53.66
    40uA 4.00E-05 44.46. 47.16. 49.49. 51.80 53.52. 54.85. 57.01 60.47.
    50uA 5.00E-05 48.43. 51.43. 53.87 56.36. 58.20. 59.62. 61.69 65.13.

    请您向我们分享详细的应用信息吗? 比如什么设备? 哪家公司?数量? MP 计划?

    您可以通过电子邮件将信息发送给我、我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com。