This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:PSYS 功能

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602129/bq25700a-psys-function

器件型号:BQ25700A

大家好、

我的客户正在评估 bq25700A 的 PSYS 功能、但  在 Vbat=3.2V 时、他看到了非线性特性。
他增加 了 VSYS 电流(系统负载) 以获取数据、在这种情况下不应用 VBUS (输入源)。

X 轴:电池功率[W] *电池电压[V] x 电池放电电流[A]
Y 轴:PSYS 电压[V]



bq25700A 的正常功能吗?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSYS 上升后、VSRN (充电器侧的电池电压)低于此单节电池应用的预充电阈值。 当电池电压过低时、PSYS 会下降。

    您是否会检查 VSRN 电压并使电池电压保持足够高 以使 VSRN 高于预充电器阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢你的答复。
    我将要求客户监控 VSRN 电压。

    我想问一下、以防万一。
    您说的预充电阈值是否为以下值?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    当 PSYS 下降时、我的客户确认 VSRN=3.075V。
    数据表显示 Vbatlv_fall 为2.8V (典型值)、因此我相信这不是您所说的条件。
    我可以再提出一些意见吗?

    此外、哪个数据表页面描述了以下功能?
    >当电池电压过低时,PSYS 会下降。

    感谢您的支持。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我检查了我们的评估数据、找到了与您相同的结果。 正如您说过的、VBAT_FALL 为2.8V。 我们正在尝试找到适合此 PSYS 测试的数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    非常感谢您的友好支持。
    我的客户想知道 bq25700A 是否具有预期功能、因此请告知 是否有任何更新。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是预期的。 我正在尝试确认3V 是此 PSYS 功能的最小电池电压及其容差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以修改电流数据表上的电气特性?
    >正如您所说,VBAT_FALL 为2.8V。 我们正在尝试找到适合此 PSYS 测试的数字。

    如果是、我应该通知客户。

    此致、
    雅丽塔