This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:散热焊盘和 GND 引脚

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602475/tps62160-thermal-pad-and-gnd-pin

器件型号:TPS62160

您好!

请告诉我 TPS62160的内部结构。

散热焊盘和 GND 引脚(AGND 和 PGND)是否内部连接?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解这个问题。 它们必须全部连接到 PCB 上、就在 IC 的正下方。 因此、它们是否在内部连接在一起无关紧要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    我很抱歉没有解释。

    我们的客户 计划使用反相电路、 如图41中的数据表所示。

    它们将 GND 引脚(AGND 引脚和 PGND 引脚)连接至-5V、并将散热焊盘连接至电路板上的 GND。

    客户 已在状态中检查了操作。

    在这种情况下 、GND 和散热焊盘之间的连接是否存在问题?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、这是一个更清楚的问题。 谢谢你。

    是的、它们应该将散热焊盘连接至与 AGND/PGND 引脚相同的电位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    如果散热焊盘和 AGND/PGND 引脚在器件内部连接、我认为客户电路中会发生短路。
    是否有一个将 AGND/PGND 引脚连接到-5V 并将散热焊盘连接到电路板上的 GND 的位置?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不建议这样做。 根据 D/S、散热焊盘需要连接到 AGND

    这3个连接在 IC 内部未短接、但必须全部通过 PCB 连接到 GND。