This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式负输出

Guru**** 2576825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602488/isolated-negative-output

主题中讨论的其他器件:LM5160A

正在寻找12V 至-40V/0.3A 的隔离式转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、
    您需要哪种级别的功能隔离?
    最小负载也是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    隔离:1.5kV。
    最小负载:您确实定义了。 我预计150mW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eli、

    我喜欢使用 TI 的 Webench Designer 提出想法。
    由于这是一个隔离式输出、因此您可以将其连接为正或负。
    输入电压为12V、输出电压为40V/0.3A、隔离式输出可提供14种设计。

    隔离式40V 输出可连接为负输出。


    随附了使用 LM5160A 的设计报告。
    变压器被称为"定制"、但您可以找到一些现成的器件、这些器件可从其中一家主要变压器供应商处获得。

    我欢迎你的评论。

    e2e.ti.com/.../Isolated-Negative-Output-for-Eli.pdf